This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:如何读取/写入 I2C

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572109/usb2any-how-to-read-write-i2c

器件型号:USB2ANY


工具/软件:

尊敬的专家:

对于非常初级的问题、我很抱歉、您能告诉我如何使用 USB2ANY Explorer 读取/写入 I2C 吗?

我可以将 USB2ANY 与 PC 连接、但不能用于输入 I2C 读取/写入信息。 如何打开它? 下面是我在环境中捕获的 USB2ANY Explorer 表单。

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我已启用 I2C 接口、如下所示。

    此致、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用 I2C 接口后、USB2ANY Explorer 现在应显示一个专用于 I2C 的选项卡:

    如果 没有显示此选项卡、我不确定我可以为您做些什么。 USB2ANY Explorer 是未经维护的软件、软件中的任何错误都不会得到修复。

    如果 USB2ANY Explorer 不适合您、您可以考虑通过 python 或其他类似应用程序直接与 USB2ANY DLL 连接。 我已经在其他 E2E 帖子上记录了一些过程:

    与 DLL 连接的基本指南:  LMX2594EVM:通过 python 实现串行控制 

    I2C API 深入研究:  【常见问题解答】USB2ANY:多字节 I2C 事务  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我发现 GUI 中有一个配置按钮、可以打开“I2C Interface“选项卡。 我的 GUI 似乎有一个错误、但无论如何、它是有效的。

    此致、

    Kento