This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:用于电气器件状态监测的电力线通信系统

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6232, THS6222, AFE032, AFE031, OPA521, AFE030, PLC010935BP, TIDA-010935, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574827/afe031-power-line-communication-system-for-status-monitoring-of-electrical-devices

器件型号:AFE031
Thread 中讨论的其他器件:AFE032OPA521、THS6232 、THS6222、 AFE030PLC010935BPTIDA-010935THVD8000

工具/软件:

我想了解更多关于 PLCC 开发板的信息,以及如何获得更多关于其应用和培训的信息  

 2025 年 10 月 13 日、14 日和 15 日,我在胡斯顿,能在你们的公司会见一些主题专家吗?

如果是、则联系主题专家的详细信息    

方面

Sharad Pubeston

Director  

Smart Technosol Pvt

Pune-India

M:+917709355313

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharad、

    能否详细介绍一下您希望实现的 PLC 通信类型?  您能否分享通过 PLC 注意事项而正在解决的系统级问题/需求?

    如前所述、我们拥有 AFE031 和相关的 AFE030/AFE032、它们是集成式模拟前端 IC、具有板载 DAC、SPI 控制、过零检测和用于驱动 PLC 波形的功率放大器。  我们还有独立的 PLC 线路驱动器、可采用模拟 PLC 输入并放大/增强信号以沿着电力线传输。  这些器件包括 OPA521(窄带)、THS6232(40V 电源中波段频率范围)和 THS6222(32V 电源宽带)。

    我们的 TIDA-010935 参考设计是太阳能应用的简单 PLC 通信设计示例(可以扩展到智能照明,状态监控等)。 此设计将 UART 转 PLC THVD8000 接口 IC 与我们的 THS6222 PLC 线路驱动器配合使用。  我们拥有此参考设计的可订购版本 PLC010935BP、这是一款与 BoosterPack 兼容的 PCB、我们可与 TI MSPM0G 类 MCU LaunchPad 板配合使用。  您可以通过此链接查看可订购的 PLC010935BP 以及与 MSPM0 的捆绑包: PLC010935BP

    AFE031 和 AFE032 还具有用于独立评估的硬件板以及参考设计板。  根据您评估的解决方案、软件开发需要考虑不同的注意事项、连接处理器并且是否需要支持 DAC。

    很遗憾、我们的 PLC 团队不在休斯顿、 您是否更愿意就您的项目召开会议或交换电子邮件?

    此致、

    Alec