This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224 电源

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575804/iso224-iso224-supply

器件型号:ISO224


工具/软件:

嗨、

我在电路中使用 ISO224、该器件由其高侧的反激式转换器供电。 问题是  

我检测到 ISO224 IC 的 VCC1 和 GND1 之间存在 2.1V 的二极管压降、这就是反激式电压被钳位的原因。

我想知道为什么检测到 VCC1 和 GND1 上的 2.1V 二极管压降?

我从电路板上拔出 IC 以检查相同引脚上的压降、我仍测量二极管压降。

请分享您的观点、并帮助我解决此问题

此致、

Dilip R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ISO224

    工具/软件:

    嗨、

    我在电路中使用 ISO224、该器件由其高侧的反激式转换器供电。 问题是  

    我检测到 ISO224 IC 的 VCC1 和 GND1 之间存在 2.1V 的二极管压降、这就是反激式电压被钳位的原因。

    我想知道为什么检测到 VCC1 和 GND1 上的 2.1V 二极管压降?

    我从电路板上拔出 IC 以检查相同引脚上的压降、我仍测量二极管压降。

    请分享您的观点、并帮助我解决问题

    他的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ISO224

    工具/软件:

    嗨、

    我在电路中使用 ISO224、该器件由其高侧的反激式转换器供电。 问题是  

    我检测到 ISO224 IC 的 VCC1 和 GND1 之间存在 2.1V 的二极管压降、这就是反激式电压被钳位的原因。

    我想知道为什么检测到 VCC1 和 GND1 上的 2.1V 二极管压降?

    我从电路板上拔出 IC 以检查相同引脚上的压降、我仍测量二极管压降。

    请分享您的观点、并帮助我解决此问题

    此致、

    Dilip R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    请提供原理图供我们审阅。