This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:EVM 原理图

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM675, LM741, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575635/lm675-evm-schematic

器件型号:LM675
主题中讨论的其他器件: LM741OPA548

工具/软件:

你(们)好

您能提供 LM675 (NDH0005D) 和 LM741 (R-PDIP-T8) EVM 的参考原理图和封装吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    遗憾的是、我们 目前没有提供 LM675 或 LM741 EVM。 您是否希望对这些器件有任何特定要求? OPA548 是我们提供的另一个功率放大器、也是一个 3A 60V 功率放大器 、具有一个 EVM  、尽管它的 BW 确实比 LM675 更少。 劳驾  

    如果您想找到 LM675、LM741 或我们任何器件的 CAD 封装、您可以向下滚动到 TI.com 上各自页面的“设计和开发“部分、然后点击 Ultra Librarian 链接。

    您可以从那里下载 symbol/足迹/3D 模型到您希望使用的任何 CAD 格式。

    此致、

    Taylor Allan