This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:S/O:432154

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571500/tl331-s-o-432154

零件号:TL331


工具/软件:

您好:

我有一位客户订购了器件型号: TL331QDBVRQ1

数量 130

根据客户信息:此器件于 2023 年 12 月购买[直流: 2317M]。 客户看到有 PCN。

您能否验证这是否会影响客户收到的库存? 客户遇到与部件相关的高故障。  

客户声称:“我们的终端客户遇到用于 MPN:TL331QDBVRQ1(日期为 2021年12月22日 的 PCN#1:20211220004.2) 的)的芯片(中国制造)问题。 此 PCN 已发布在 2021年12月22日 上。  由于故障率较高、mfr 确认不能使用来自中国制造厂的任何使用 Ji3 工艺的部件。 请帮助我们查看并告知我们我们的订单是否受到 PCN#1:20211220004.2 的影响。“

PCN#1:20211220004.2 日期为 2021年12月22日
PCN#2:日期为 20240312000.2 的 2024年3月13日

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我已经通过电子邮件联系了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件继续执行此操作。 关闭此帖子。