This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574992/opa549-opa549

器件型号:OPA549
主题: OPA569 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我将使用 OPA549 来驱动伺服直流电机。 但是、我的一个电机端子不接地、因此我认为使用两个 OPA549 作为差分放大器。 这是否有问题?

此致

M. Bulent Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您完全正确、我经常听到这种情况、称为“桥接负载“。

    下面是 TIDR182、它使用较小的 OPA569 来实现此函数、但您可以看到、该实现与您预期的效果非常直观:

    需要考虑的一点是、我一定会包含外部保护二极管 (D1-D4)。 伺服系统可能具有足够的反应能力、导致转子起动和停止时出现电压尖峰。  

    如果您对此类电路的设计有任何疑问、敬请告知。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我的另一个问题是当前。 我的电机需要 8A 电流。 但 OPA569 可提供最大 2A 电流。 因此、我无法在电路中使用 OPA569。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、 M. Bulent Kaya

    正确、我们应考虑调整 OPA569 所处的配置、并交换 OPA549。 这应该有助于实现所需的解决方案。

    我们知道伺服电机线圈的阻抗吗?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我不知道电机的阻抗。 但本周、我可以测量电阻。

    此致

    M. Bulent Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、

    我会问、因为了解阻抗有助于我们了解是否需要很大的激励电压来驱动电机。 桥接负载当然有一些优势。  

    期待未来看到线圈数据。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    顺便说一下、如何计算电机的阻抗?

    M. Bulent Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们可以使用 LCR 表进行测量。  

    或者、您可以使用万用表测量 DCR、但如果可能、也最好了解电感。  

    可以使用示波器和 Fgen 反向计算电感、从而进行快速测量。  

    谢谢、

    Jacob