This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA357:OPA357

Guru**** 2907640 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560518/opa357-opa357

器件型号:OPA357
主题中讨论的其他器件:LMH13000

工具/软件:

我尝试设计一个 LED 电流控制脉冲电路(脉冲持续时间为 4.6 μ s、需要在脉冲持续时间内将电流限制为 5A  

TI 是否在单个封装中具有限流器的任何 MOSFET 驱动器解决方案、该解决方案使用一些高速运算放大器并检测电流并驱动栅极以限制 DS 路径上的电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Agxin、

     我们新发布了 LMH13000、这是一款适用于激光二极管的集成压控电流驱动器、可支持 50mA 至 1A 的连续电流和 50mA 至 5A 的脉冲电流。 这将使输出 FET 集成在器件中。 这是否适用于您的应用、或者是否仍然更喜欢分立式解决方案。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    所需的电源电压为 24-28V

    LED 使用此电源连接到阳极,阴极连接到驱动器,

       如果低侧电流检测控制高侧检测控制支持更高的电压、我正在尝试尽可能地减小该电路、那么我也可以采用该控制  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Agxin、

     抱歉耽误您的时间、想联系我们的器件系统工程师确认它是否能在上述配置下工作。

     LMH13000 将用于此类应用、并可使用器件上的 VSET 引脚作为控制、其工作原理类似于在闭环系统中使用 FET 的分立式解决方案中实现电流控制的方法。 这样一来、它将被限制在一个集成芯片解决方案中。  

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一下 LED 上的压降吗?  
    请问、保持电源电压为 24V 的重要性是多少?它是由 LED 上的三个电压降之和驱动的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将需要一个能够 在 LED 4.7*3 上提供 5A*16 @15V 最小压降的巨大电源

    我们使用更高的电压将能量存储在电容器中、并将存储在电容器中的能量释放到电源板 。可用的充电功率较小、但 LED 的峰值功率较高  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 LED 上的压降= 4.7 * 3 = 14.1V、  
    如图所示、当 5A 流经 LMH13000 时、将其用作电流阱所需的最小余量为~ 1.6V。 (请参阅数据表中的图 5-27) 。
    这意味着、理想情况下、电压节点 28_VDD_Flash 必须为 14.1V + 1.6V = 15.7V。
    另外、我已经注意到您关于 电容器上的电压下降的要点、这是由于电容器的输出功率大于输入电容器。

    我有两个解决方案在这里为您:  

    解决方案 1:  

    LMH13000 可以处理的最大电压为 18V、因此我们可以允许 18V - 15.7V = 2.3V 的压降。  ΔV I = C * 1 μ ΔT μ A。 如果 I plug I = 5A、 ΔV = 2.3V 且 ΔT = 4.6us、C 结果为:10 μ F。 这是足够小. 10 μ F 如果充电至 18V ,将不会下降到 15.7V 以下,这是在整个 4.3us 期间所需的,即使没有额外的电荷给它。

    解决方案 2:  

    您可以使用 LMH13000 中提供的固定偏置电流选项来始终保持流经 LED 的固定电流。 即使在关断阶段、这也会允许 LED 上出现一定的压降。 您可以将通过 LED 的固定直流偏置电流保持在非常低的水平、以确保尽可能小的光输出。 这将允许您将 LED 偏置电压偏置得更高、因为在这种情况下、LMH13000 IOUT 引脚的电压不会超过 18V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Agxin  

    上述解决方案是否起作用?