This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:通过更改 VSET 极性来更改电流方向的可能性

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575714/lmh13000-possiblity-of-change-current-direction-by-changing-vset-polarity

器件型号:LMH13000


工具/软件:

您好:

可以通过更改 LMH13000 的 VSET 电压来更改输出电流的方向。 我的意思是、 是否可以 对 VSET 电压施加 0 至–2V 的电压来驱动电流(例如芯片输出)并驱动电流通过激光二极管的阳极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selami:

    LMH13000 中的电流方向无法更改、只能向器件灌入电流。

    您要为激光器提供的电流值是多少?直流电流还是脉冲电流?

    此致

    Anant