This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0311S:AMC0311S 是否可以在同相模式下使用常规运算放大器的输出作为输入、而不是使用检测电阻?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, AMC0311S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575944/amc0311s-can-the-amc0311s-use-the-output-of-a-regular-op-amp-in-non-inverting-mode-as-its-input-instead-of-a-sense-resistor

部件号:AMC0311S
主题中讨论的其他器件:TLV9001、

工具/软件:

我要将 AMC0311S 用作隔离式放大器。 我没有将检测电阻电压作为其输入;相反、我在同相配置中使用了通用运算放大器(例如 TLV9001)。 我是否可以将通用运算放大器的输出用作 AMC0311S 的输入?
请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、可以使用运算放大器来驱动 AMC0311S 的输入。 只需确保不要超过建议的输入电压 V_FSR、范围为 0V 至 2.25V(线性范围)。

    此致、Jiri