This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:iso124 用于差分信号

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574400/iso124-iso124-is-used-in-differential-signal

器件型号:ISO124


工具/软件:

是否可以使用两个 ISO124 隔离差分信号?

请检查随附的文件。

ic133 和 ic135 为 iso124。

输入信号范围 (in0+到 in0-) 介于±5V 和 0V 之间。

如果有 问题、请告诉我问题在哪里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishiku-San:

    ISO124 的内部电路会将模拟输入数字化、然后将其转换回输出端的模拟电压。  遗憾的是、无法同步两个 ISO124 器件、因此您很可能会在两个通道之间引入一些相位延迟。  您能否在 ISO124 之前执行差分转单端放大器级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom Hendrick 先生,感谢 您的答复。我理解您担心两个 ISO124 相位延迟。我目前无法在 ISO124.please 检查所附文件之前做差分至单端放大器级。在  ISO124 之前,模拟开关 (AD431BRZ)  同步化两个 ISO124 输入。 输入信号 (IN0+和 IN0-) 都是直流信号,所以我认为它没有信号,但信号是信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DC 可能是可以的 — 我从来没有尝试过这个自己,我不知道有任何人在这个庄园使用 ISO124。