This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:TINA 仿真产生的意外结果

Guru**** 2582305 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573538/ina826-unexpected-outcome-from-tina-simulation

器件型号:INA826


工具/软件:

团队、

代表我的客户发帖。  他们使用 TINA 来对 INA826 进行仿真(随附电路和 tsc 文件)、但输出与数据表中所示的增益公式不匹配。  您能否告知客户可能出现的问题?

  e2e.ti.com/.../0880.circuit.docx

e2e.ti.com/.../current_5F00_monitor1.TSC

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    这里发生的情况是、它们超出了输入共模范围。

    根据数据表、工作输入电压范围可扩展至比 V+低 1V。 任何更高的值、并且无法对输出进行线性处理、增益公式将不再适用。  

    如果客户希望进行高侧电流检测、他们可能对电流检测放大器感兴趣、或者需要在分流电阻之前降低一些共模电压。  

    使用模拟工程师计算器、我们可以看到以下几点:

    1. 建议的最大电源电压为 36V
    2. 当共模处于其最大值(比 V+低>1V)时、您的可用输出摆幅非常小。  

    客户是否考虑将 INA826 用于高侧电流检测应用、有具体原因?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时想看看电源是否与输出有任何关系、所以我将其更改为 40V、但在我的设计中是 36V、如何获得增益以匹配公式。  

    谢谢、

    Chay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该计算器与上图中的 Tina 仿真不匹配、我使用哪一个仿真?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chay:

    这部分是由于输入共模范围造成的。 我之前犯了一个错误、这是一个低侧电流检测、而不是一个高侧电流检测。

    因此、共模电压接近 0V

    在最大电流 (3A) 下、CM 电压将为 (60mV+0V)/2 或 30mV。 将 CM 设置为 30mV 可提供 1.46 伏的最大输出电压。

    会遇到器件的输出摆幅限制。 如果我们在理想元件之外构建放大器内部、您就能清楚地看到这一点。

    对于这种情况下的理想器件、要获得线性输出、IN-放大器必须输出–9.88V。 这是不可能的、因为您的 V-电源轨为 0V、并且您的内部运算放大器无法摆动到 V-以下。

    有多种方法可以解决此问题。

    1. 将电源轨更改为 26/–10V、这将允许在指定的共模电压下相对于电源轨实现适当的内部摆幅。
    2. 共模电压。 但是、要将输入 CM 增加到足够的电压以获得线性输出、您需要将输入 CM 增加到~10V、这意味着分流器比 GND 高 10V、这种偏差可能是不可接受的。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将同一电路用于高侧电流监控?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chay:

    高侧也会遇到类似的共模问题、因为输入共模需要至少比 V+低 1V、高侧电流检测则不然。 当与负载在相同的电源轨上运行时、仪表放大器不太适合基于分流器的电流监控。 如果您可以提供另一个电源轨来为内部放大器提供更多的共模余量、则它们的效果最好。 这样做时、与电流检测放大器相比、它们可以提供更低的偏置电流、但使用电流检测放大器有许多好处、例如接近和高于电源轨的性能。 请参阅以下内容、了解我们的电流检测放大器产品系列。

    https://www.ti.com/product-category/amplifiers/current-sense/products.html 

    此致、
    Gerasimos