This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:无法更改 TAS5806 中的扬声器音量

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M, TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575665/tas5806m-not-able-to-change-the-volume-of-speaker-in-tas5806

器件型号:TAS5806M


工具/软件:

我使用 TAS5806m IC 制作放大器板。 我的扬声器为 4 Ω、我将在立体声中使用、MCU 为 ESP32。 我的配置是 BD 调制。 我将获得 I2C 地址、并按照以下过程将卷更改为:


步骤 1:转到 HIZ MODE= add-0x03 和 value-0x02
第 2 步:进入播放模式= add-0x03 和 value-0x03
步骤 3:设置默认音量= add-0x46 和 value-0x10
第 4 步:设置音量= add-0x4C 和 value-0x60

但通过上述步骤、音量没有变化、我甚至尝试在 0x4C 发送不同的值、但仍然没有变化。
您能帮助我如何更改值、如果我错过了任何步骤、请告诉我。