This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:应用问题

Guru**** 2911150 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241A, INA241B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575587/ina241a-application-question

器件型号:INA241A
主题: INA241B 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家! 我是 Yoyo。

我的客户 Delta 正在研究热插拔电路

他们使用 MCU STM32G474MC 代替 INA241A

他们认为电路设计可以容易得多。

我如何说服他们使用   INA241A

 与直接使用  STM32G474MC 相比、使用 INA241A 的优势是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoyo、

    我需要更详细地说明他们正在做什么以及 INA241A 的用途。  INA241A 的最大优势是精度、高输入共模、增强型 PWM 抑制和速度。  如果需要较低的精度、它们可以选择 INA241B。  此外、电流感应放大器能够降低 Rshunt、从而降低功耗。

    INA241A 从上面给出的值是多少?  它们将如何改变实施?

    此致、

    Javier