This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:I2C 通信建议

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576700/ina232-i2c-communication-recommendation

器件型号:INA232


工具/软件:

尊敬的专家:

这是有关 I2C 的一般问题、但我想了解以下几点:

 -一旦由于噪音或其他原因而错过了沟通,我们有任何建议来恢复这一点吗?

 -我找到了一个文件 https://www.ti.com/lit/an/scpa069/scpa069.pdf

 -这对于 INA232 也是有效的方法吗?

 -任何其他的建议?

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    You Kotaro Yamashita、

    本文档中概述的解决方案也应适用于 INA232。

    INA232 还具有超时功能、如果 SCL 信号一直处于低电平的时间超过 35ms、则会复位其通信接口。  

    此致

    广