This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199 非线性输出

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576184/ina199-ina199-non-liner-output

器件型号:INA199


工具/软件:

您好、

我的此查询仍处于打开状态:

 关于:INA199:显示非线性输出的 INA199 

我放置了共模电容器、但结果仍然相同。

1) 当输入为 50mV 且增益为 50 时、它应提供 2.5V 的输出、但提供 2.1V 的输出。

2) 未连接任何器件时、增益为 50 时输入为 0V、输出应提供 0V 电压、但得到 0.4V 电压。

请提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alihussain、  

    “我知道,这是你第一次见到你。“ 这是 您要实现的 TIDA 吗? 是否可以查看包含所做更改的最新原理图? 我知道您已移除 1kΩ 电阻器、并在此处添加了共模电容器、因此我想确保自您上次发布后没有其他变化。

    我还注意到、在原理图中、是否 将 REF 引脚引用到 INA199 的 IN 引脚? 该引脚用作输出  

    在此 TIDA 中、基准从单独的 REF 生成、并在电路中用作输出基准:

    不应参考 IN-。 这可能是导致该问题的原因。 请告诉我您的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Carolus Andrews 、Vref 未连接到 IN-。 它仅为 Vref。 我将提供 2.5V 电压。 请查看随附的图片。 它还具有 0 欧姆和共模电容器。 图像中还关联了 Vref 源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alihussain、

    感谢更新后的原理图。 REF 连接中理解的。 这里什么都看不出来。 这是您实际布局的 PCB 吗? 可以在此处查看布局吗?

    实施更改后、从您列出的条件来看、似乎有一个以输出为基准的稳定 400mV 失调电压。 以输入为基准、即输入端为 20mV、这远远超过器件失调电压。 我认为下一步是验证是否存在。 您是否能够在系统运行时安全地探测此状态下器件的输入引脚? 我们能否验证输入引脚上是否产生了可使失调电压达到 400mV 的电压?