This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:关于芯片故障模式分布

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576203/ina199-q1-regarding-die-failure-mode-distribution

器件型号:INA199-Q1


工具/软件:

您好:

我已经看到的放大器提供了芯片故障模式。 在这些失效模式中、有一种失效模式、即“引脚对引脚短路、任意两个引脚“。

对于上述失效模式、我是否可以将此失效模式拆分为 与相邻引脚短接  还是我应该将其 视为仅 1 种失效模式?

谢谢你

此致、

Karan Bedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    我认为、失效模式包括相邻引脚短路以及彼此不相邻的引脚。 例如 GND 和 IN+。

    换句话说、相邻引脚短路占总引脚短路的几分之一。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好广

    感谢您的宝贵反馈。

    您的意思是说包括我应该考虑的相邻引脚(例如:引脚 1 与引脚 4、5、6 短路)。

    您能否就此作出确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    失效模式包括引脚短路的所有组合、无论两个引脚是相邻还是相隔较远。

    此致

    广