This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:功能问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574216/tas6584-q1-functional-question

器件型号:TAS6584-Q1


工具/软件:

您好:

虽然我们的客户会验证 TAS6584-Q1 规范、但下面有一些问题。

1) TAS6584-Q1 是否支持 88.2kHz 音频输入、即使数据表中未介绍该输入?

2) TAS6584-Q1 是否集成了 SRC 采样速率转换器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Imi

    1) TAS6584-Q1 是否支持 88.2kHz 音频输入、即使数据表中没有介绍这一点?

    基础知识。

    2) TAS6584-Q1 是否集成 SRC、采样率转换器?

    没有此功能、将仅在外部提供的时钟速率下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您的反馈。

    我想在此说明一下此器件可以支持 88.2kHz 音频输入。

    TAS6584-Q1 具有一个音频采样率检测电路、可自动检测采样频率。 支持常见的音频采样频率:44.1kHz–48kHz、“88.2kHz"–“–96kHz 和 192kHz。 采样频率检测器自动为 DAC 和 DSP 设置时钟。

    此致、