This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859:OPA859 设计检查...

Guru**** 2582875 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574461/opa859-opa859-design-check

器件型号:OPA859


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助检查以下设计是否正常?

客户希望设计同相放大器、TIA_OUT 信号为 0~1.4V、100KHz、输出为 0~3.3V

感谢任何修改建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对问题有何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

     我们很抱歉您错过了您的主题。 原理图中没有问题。 不过、有两条评论:

    • 数据表建议将反馈值设置为 150 欧姆、并调整 Rg 以实现增益:“在增益小于 3V/V 的情况下将 OPA859 配置为同相放大器时、设置 Rf = 150Ω。将 OPA859 配置为增益为 4V/V 及更高的同相放大器时、设置 Rf = 453Ω。“
    • 如果最大 输入为 1.4V、则由于 3V/V 增益配置、最大输出电压为 4.2V。 放大器将在 4.1V 下饱和。 为了避免、可以将增益降低至 2V/V 或 2.9V

    谢谢您、

    Sima