This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:应用手册中的电路

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575318/buf634a-circuit-in-application-note

部件号:BUF634A
Thread 中讨论的其他器件: OPA2810

工具/软件:

在数据表和应用手册 SBOA357 中、适合驱动 ATE 容性负载的参考电路。

但是、应用手册和数据表均未讨论确定 RF 和 CF 值的任何方法。 对于这些组件是否有任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    应选择 Rf 和 Cf 值、以便在应用的负载条件以及 PCB 的电路板寄生条件下获得适当的相位裕度。 至来检查是否可以在 TINA 中运行仿真以检查稳定性。

    此致
    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、但我在 TINA 库中找不到 BUF634A 或 OPA2810。