This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3095:外露焊盘和放大器电源引脚之间的最大允许电压。

Guru**** 2866910 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576024/ths3095-maximum-allowed-voltage-between-the-exposed-pad-and-the-amplifier-power-supply-pins

器件型号:THS3095


工具/软件:

您好、

我们使用 THS3095 运算放大器作为 FET 驱动器、该运算放大器应具有未通过电气连接的外露焊盘。

电源电压为 50V + 12V 和 50V - 5V。 因此、放大器电源设置在+50V 左右。

目前、外露焊盘虽然位于电源轨之间、但与+50V 电源轨对齐。 但是它会

将其连接到 GND 更加方便、比最大 OPAMP 电源电压低 50V 以上。

相对于其电源引脚、外露焊盘电压是否受到限制?

50V 是否过大?

感谢您的回答。

Gerhard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerhard:

    这是一个有趣的问题;问题可能在于芯片连接和电压差。 这是我们会研究并询问我们的包装团队的东西。 我会尽快给你一个答案。

    此致、

    Ignacio