This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA113:Vref 引脚与 GND 的电容耦合

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573494/pga113-capacitive-coupling-of-vref-pin-to-gnd

部件号:PGA113


工具/软件:

您好、

在文档中、不清楚 Vref 引脚可以通过尺寸合适的电容器连接到 GND、以便仅实现交流信号可编程增益、同时保持单位直流增益。 假设 CH1 用作有源输入、交流信号在直流电平 AVDD/2 偏置、并且 Vref 引脚通过电容器连接到 GND、我们是否可以看到 Vout 引脚上偏置在 AVDD/2 的可编程放大交流输出(即可编程增益仅应用于 CH1 引脚信号的交流部分,并在输入直流信号上实现单位增益)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umut:  

    欢迎来到 e2e :)  

    我不确定这是否可行、如果有相关的数字、将有助于我了解更多信息。  

    您能详细介绍一下可用的电源是什么吗?
    输入信号的频率和电压范围是多少?  
    为什么设计需要单位直流增益? 什么是直流信号?  

    一般来说、器件的预期输入和输出是什么?  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    仅可用电源为 3.3V、交流信号带宽介于 1100kHz 之间。 信号源是交流耦合接收器、PGA113 旨在用于在 ADC 级之前扩展接收信号的动态范围。

    Umut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umut:

    类似这样: 交流耦合 (HPF) 同相放大器电路(修订版 A)?  

    我可以在 EVM 上进行测试。 您能否说明应该使用哪些电容器?

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 PGA113 的数据表中的图 70 和表 7、HPF 转角频率可按进行计算

    Fi (min)= 1 /( 2 π Ri Cvref )

    其中 Ri 在表 7 中被称为 3.25K。 如果选择 F (min) 为 1kHz、则 Cvref 等于 47nF。  


    因此、如果在 Vref 引脚和 GND 之间连接 47nF 电容器、PGA113 应能够用作 1kHz 及更高频率交流输入的可编程放大器、同时保持直流的单位增益。

    可以在 EVM 上测试吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、我可以在 EVM 上对此进行测试。
    我明天有一整天的会议、在星期五上不在办公室。 如果我在星期一上当天结束时测试、是否可以?  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很期待听到您的测试结果。

    此致、

    Umut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umut:

    让我回顾一下您的衡量目标、请随时更正我的任何陈述:

    CH1 上会出现交流信号、直流失调电压为 CH1/2 VDD。

    将 Vref 连接到一个电容器并连接到 GND

    不建议采用此实现方式、因为 Vref 节点具有源阻抗和偏置电流、会将电容器充电至 GND。  

    Vref 是输出端的中点、因此将其交流耦合到 GND 将导致测量值浮动

    如果希望数据以 AVDD/2 为中心、并且仅放大交流信号、则应将 Vref 连接到 AVDD/2。 然后、我们将在 CH1 上使用交流耦合电容器、如下图所示:

    这是否实现了您希望实现的目标?

    谢谢、

    Jacob