This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:我需要建议使用 ICE Power 200AS1 放大器的简单反相/同相单端前置放大器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1642, OPA828, DRV134, OPA134, THP210, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575427/opa828-i-need-suggestion-for-simple-inverting-non-inverting-single-ended-preamp-for-a-ice-power-200as1-amplifier

器件型号:OPA828
主题中讨论的其他器件: DRV134OPA134、OPA1642、 THP210THS4551

工具/软件:

我正在设计一款吉他 DSP 供电扬声器、用于常见的吉他 DSP 踏板的功率放大器和扬声器。 使用 ICEpower 200AS1 功率放大器模块的 Im、因为它具有集成式电源和辅助轨电源来为前置放大器电路供电。  我想使用 OPA828 或 您推荐的任何高端 BB 运算放大器。 您能否提供建议的原理图配置、以便与 ICE 电源的附图配合使用 TI 运算放大器前端的单端前置放大器?

 经过进一步研究、我发现 Im 确实要求单端输入转平衡线路驱动器、这让我看到了 THAT1646、随后我找到了 TI 等效 DRV134 音频平衡线路驱动器。 这是最佳解决方案吗?

 e2e.ti.com/.../ICEpower_5F00_200AS1_5F00_datasheet_5F00_1_5F00_4.pdf

谢谢你

E Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E. Williams,

    我想我需要更多的信息来完全帮助您解决这个问题。  OPA828 的输出短路限制为 50mA、DRV134 的短路限制为 85mA。  您提到的模块具有非常高的功率输出。  我认为您可能正在开发新版本的  ICEpower 200AS 模块、您询问的器件只是您正在开发的信号链中的一个低功耗元件。  请帮助我更好地了解“单端输入到平衡线路驱动器“电路需要发挥的作用。

    如果“单端输入至平衡线路“电路不需要具有非常高的功率、那么我认为 OPA828 和 DRV134 都是不错的选择。  DRV134 具有作为集成解决方案的优势。  这将减少 PCB 电路板面积。  集成电阻器是高质量匹配薄膜电阻器、可提供出色的匹配和漂移性能。  也许最重要的是 在数据表中对整个构建块进行表征、以便您了解失真和噪声值对于该块是准确的。  DRV134 的缺点是、由于集成了该器件、因此灵活性有限。  如果您对 DRV134 的运行感到满意并且它具有您需要的所有功能、那么这不是问题。  OPA828 低噪声、低失真 JFET 运算放大器。  您可以使用 OPA828 分立式构建与 DRV134 类似的拓扑。  该器件 可以打造出色的音频放大器、但有许多选择: OPA1642、OPA134 等。  

    使用运算放大器解决方案相对于集成解决方案的一个好处是、您可以尝试不同的放大器、然后无需进行重大重新设计即可替换不同的放大器。  大多数运算放大器可互换、但性能会有所不同。 因此、当 PCB 布局时、您可以尝试几种选项并比较不同权衡因素(例如失真,噪声,功耗,成本)。

    为了提供 更详细的建议、我需要更好地了解应用。  我认为 这用于将单端信号转换为差分信号的低功耗转换。  我认为功率级会出现在链中的后面。  上述推荐器件为低失真、低噪声、JFET 器件、能够在此类应用中良好运行。  很抱歉、我漏掉了有助于进一步完善解决方案的内容。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我需要像从吉他踏板 器件或 DSP 获取单端线路电平信号、并将其转换为平衡的反相/同相信号、为 ICEpower 放大器供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ervin、

    感谢您的确认。  有几种方法可用于这种转换。  我将使用术语“全差分“来表示“平衡反相/非反相信号“。

    1. 下面是一个单端转全差分通用运算放大器:  https://www.ti.com/lit/an/sbaa265a/sbaa265a.pdf。  该电路的一个缺点是、它会在一条不同于另一条路径的路径上引入较小的群延迟。  该电路的优点是简单。
    2. DRV134 基本上是上述电路的推导过程。  它通过添加一个额外的运算放大器来避免群延迟问题。  该信号作为缓冲器或增益级施加到第一个放大器。  该放大器的输出施加到反相和同相级。  两个输出级的噪声增益相同、因此两个输出级的带宽相同。  因此、反相和同相路径具有相同的群延迟。  如果您想实现分立式运算放大器设计、但不希望出现群延迟问题、可以分立方式使用 DRV134 方法。
    3. 下面是两个 用于将 单端 信号转换为全差分信号的通用运算放大器+ FDA:两种实现方式看起来几乎相同、但一种用于单极输入信号(仅为正)、另一种用于双极信号(从负摆动到正)。   bipolar-sbaa246b.pdf 、  unipolar-sbaa264b.pdf 。  FDA 选项的一个缺点是大多数 FDA 速度更高、专为速度更高的 ADC 驱动器而设计。  从某种意义上讲、这是一个缺点、因为您的音频应用可能不需要额外的带宽和功耗。  不过、带宽较宽的器件确实具有出色的噪声和失真。  THP210 是低带宽精密 FDA 的一个示例。  THS4551 是速度更高的器件、但效果很好。  请注意、THS4551 数据表讨论了如何将该器件用作音频 ADC 驱动器。

    这是我可以想到的三种方法。  选择合适的元件后、我可以为您提供更多帮助。  我认为所有选项都有利弊。   

    此致、艺术