This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:交流电压测量隔离

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576332/amc3301-ac-voltage-measurement-isolation

部件号:AMC3301
主题中讨论的其他器件:AMC3330

工具/软件:

我想使用 AMC3301 测量交流电压。 但我不确定是否应该将零线连接到 HGND。 我的原理图设计如照片所示。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  请查看 AMC3301 数据表(第 22 页)中的图 7-1。  AMC3301 的输入电压范围仅为+/–250mV、更常用于通过分流电阻器进行电流检测。  AMC3330 通常用于支持交流电压测量、但您需要将线路电压降至最大+/–1V  您只是想监控单相还是要进行线对线测量?  是否要考虑 230VAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想测量 230VAC 的标称电压和 385VAC 的峰值电压。 哪款 IC 适合 AMC3301 或 AMC3330? 
    此外、如何选择分压器值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信仰、

    AMC3330 很合适。  输入摆幅为+/–1V、因此采用 385:1 电阻分压器分压比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此分压器适用于 AMC3330。 此外、我不确定 HGND 是否连接到中性线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:

    对于电阻分压器、最好先根据功率预算确定通过串的可接受电流限值。  然后、选择检测电阻的值、以便为 AMC3330 输入提供+/–1V 电压。  例如、假设您可以承受在分压器中消耗 1mA 电流。  再次参考图 7-1、这将使 RL1SNS 为 1000 Ω。  RL11 和 RL12 为 192500 欧姆、HGND 已连接、如数据表中所示。  如下所示:

    您还可以将 RL1SNS 拆分为两个 500 欧姆电阻器、并将中心点与 HGND 相连。  下面是一个重点介绍这一点的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf