This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:测量不准确

Guru**** 2675615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577037/ina226-inaccurate-measurement

器件型号:INA226


工程师您好:
我们的硬件电路如下所示:
ina226.png
 
发现测量数据比实际数据高 10%;
例如、实际值为 0.463A、测量值为 0.512A
我是否可以询问导致此错误的可能原因?
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    通常导致这种情况的原因是电压在到达器件之前发生了变化。 这可能是由于布线不平衡、与分流电阻器缺乏开尔文连接和/或分流电阻器尺寸变化所致。 负载、INA 和 MCU 之间的接地不匹配也会导致这种情况。 一种验证方法是测量 IN+和 IN-引脚上的电压差、并将该电压与寄存器中的值进行比较。 下面是几个视频的链接、这些视频可以帮助您进行布局:

    https://www.ti.com/video/6076326896001

    https://www.ti.com/video/6243578140001

    此致、

    Mitch