This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:LM139ADR 产品咨询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1872, TLV1871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576954/lm139-lm139adr-product-consultation

器件型号:LM139
主题中讨论的其他器件:TLV1871、TLV1872

你(们)好

M139A 系列是 TI 的一款四通道电压比较器。 在我的所有产品中、LM139AD 和 LM139ADR(两者之间的唯一区别是封装)
检查后、从 2022 年版本的手册开始、删除了旧版本数据表中双电源应用的说明和双电源的电压范围。 但是、数据表的新版本未提供双电源模式的明确说明
您能否帮助确认该器件是否仍可用于双电源? 其双电源的电压范围是否与以前相同? 这是从新数据表中删除的、因此它是否不再适用或有其他原因? 20251016103548.png20251016103524.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    删除了对双电源的引用、以便为添加的特性行腾出空间。

    双电源供电是完全可行的、而且很常见。 只要 V+和 GND 两端的总电源电压在建议的电源电压 (03V、32V 或 36V — 取决于系列)范围内、并且输入电压保持在有效输入范围 (V+-至 2V) 内。

    但请注意、输出将被拉至负电源电压 (V-)、而不是 GND。 如果连接到以接地为基准的逻辑、则可能需要电平转换。

    如果在+15/–15 双电源上需要以接地为基准的输出(例如 0V 至+3.3V)、请参阅 TLV1871 和 TLV1872、这两款器件具有单独的输出电源、专为双电源应用而设计。