This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:在输出转换为 2.5V 时进行钳位

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573842/buf802-clamping-with-output-shifted-to-2-5v

器件型号:BUF802


工具/软件:

大家好、我们希望使用 BUF802 内部钳位来将与 2.5V 输出偏离+/–1V。 我通过使用二极管设置钳位(就像开发套件一样)对此进行了测试、我将 1.8V 用于 CLL、将 3.6V 用于 CLH、我们的电源轨为 3.5V 和 8.5V、以便中间电源轨为 2.5V(我们的输出)。

   

钳位似乎可以正常工作、但带宽存在主要问题。 在这种配置中安装夹子后、带宽会显著降低。 几乎就像二极管电容到达输出端一样。 下图是 200mVpp 下的 200MHz 扫描、带宽非常快地下降。

 

当我移除二极管并将 CLL 连接到 GND 并将 CLH 连接到 8.5V 时、带宽很好(需要进行一些调优,否则很好)。

  

您能帮助进行使用设置为 1.5V 和 3.5V 的内部钳位且输出为 2.5V 的设置吗? 芯片的内部设计是否可以实现这一点?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不应该是的情况下,我要求你看看@图 7-3 在数据表.

    另外、请参阅以下帖子、以确保不会出现下述帖子中提到的缺失。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559027/buf802-clamping-circuitry?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Buf802#

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1557402/buf802-clamping-circuitry?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Buf802#

    为了使用简化的设置开始测试、您可以使用实验室中的电压源、将 CLL 和 CLH 设置为与信号的+ve 峰值和-ve 峰值至少相差 1.5V。

    因此、在您的示例中、200mVpp 信号的+ve 峰值和-ve 峰值为+100mV 和–100mV。 因此、至少在 4.1V (2.5 + 0.1 + 1.5) 和 0.9V (2.5 - 0.1 - 1.5) 处添加钳位。

    此外、还要确保 BUF802 输出负载端接至 2.5V 而不端接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。  

    一些注意事项、首先图 7-3 展示了 THD 在更接近钳位电压时的情况、我知道失真会随着您接近钳位电压而增加、但这不是我担心的问题。 我看到的问题是、我的设置的带宽会急剧下降。  

    我做了一些额外的测试并缩小了问题的范围。 首先、我执行了一项测试、按照您的建议使用电源设置钳位电压。 当使用 0.9V (CLL) 和 4.1V (CLH) 时、您建议使用带宽可以满足要求:

       

    现在、我将钳位拧紧至所需的 1.5V (CLL) 和 3.5V (CLH) 电压、带宽保持正常、几乎与上述相同:

    实际上、我可以在不降低带宽的情况下将其收紧得多(我知道 THD 会像 图 7-3 中那样降级,但不会像带宽那样降级)  

    这是有趣的部分、当我安装设置 3.5V (CLH) 的齐纳二极管时、带宽仍然良好、没有问题。 不过、一旦 我安装二极管来设置 1.5V (CLL)、这时带宽就会开始出现问题:

        

    因此、问题是使用齐纳二极管来设置 CLL 钳位电压。 通过电源设置时、1.5V 没有问题、但在尝试使用二极管进行设置时、会出现问题。  

    您是否有有关如何实现钳位的更详细的原理图或图表? 我正在尝试找出二极管为什么没有根据需要设置钳位电压? 设置这些电压有哪些要求? 是否需要低阻抗源? 或者、可以使用简单的分压器吗? 关于钳位电路、您是否有任何其他详细信息?

    谢谢    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 BUF802 上的负载是哪个电势端接至。 您能不能将负载端接至 2.5V 并尝试一下。

    我还认为、您放置齐纳二极管的方式是、它只能将电流作为低阻抗源从 CLL 中拉出。 它无法通过 低阻抗源推送电流。

    您可以尝试以下配置吗

    我亦正邀请我们的 BUF802 设计师发表他的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我会试一下。 谢谢。 它也会端接至 2.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个想法是有效的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这确实有所帮助。 谢谢。