This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:INA851

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575712/ina851-ina851

器件型号:INA851


工具/软件:

您好 TI 团队

我想使用 INA851 仪表放大器测量太阳能电池通过分流电阻器辐照度的响应为差分。 我已将太阳能电池与分流电阻器和下面的电路原理图连接起来。 INA851 电源为±5V0。 INA851 差分输出由 STM32F373RBT6 MCU 的内部 Σ — Δ ADC 读取。

我的问题是我在 Σ — Δ ADC 数据中看到了纹波。 低辐照度下的纹波较少、高辐照度下的纹波更多。

我已经尝试了 INA851 输入和输出端的差分和公共滤波器的许多变体、但没有任何效果。

我期待您提供有关如何继续的帮助。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bekir、

    我有几个想法要检查。

    您是否已验证 MCP607 缓冲电路的稳定性?VOCM 上的任何振荡都将直接耦合到 INA851 的输出端。 这应作为共模误差被消除、但无论如何都应确保正确。 这是它们针对不同容性负载的建议 RISO 值、100 Ω 可能太小、无法达到 100nF

    此外、我注意到您的电源板已连接到 GND。 应根据数据表将其连接到 V-。  

    您是否有输出纹波的示波器截图? 此外、什么正在生成+/–5V 电源轨?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

    连接到 GND 的散热焊盘是否会导致这些纹波?

    我使用下面的示波器发送 INA851 的±5V0 电源、Vocm 输出和 ADC 输入的测量值。

    C56 电容器上的 Vs+测量。 交流耦合模式下的示波器探头。

    C66 电容器上的 VS-测量值。 交流耦合模式下的示波器探头。

    C46 电容器上的 VOCM 测量。 交流耦合模式下的示波器探头。

    通过从电路中移除太阳能电池和分流电阻器并短接 INA851 输入 CELL_P 和 CELL_N 来测量 C61 电容器上的 INA851 输出  直流耦合模式下的示波器探头。

    我还添加了 ADC 数据图形。

    当太阳能电池和分流电阻器位于电路中时、向太阳能电池施加低辐照度时的 Σ — Δ ADC 数据图。

      当太阳能电池和分流电阻器位于电路中时、向太阳能电池施加低辐照度时的 Σ — Δ ADC 数据图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bekir、

    我不会再给他一次机会的。“  

    连接到 GND 的散热焊盘是否会导致这些纹波?

    有可能、但是我不能说是不是原因、因为我们在将散热焊盘连接到除 VS-之外的任何电压电势时没有评估器件的性能。  

    此外、什么正在生成+/–5V 电源轨?

    重复 Gerasimos 的提问。 VS+和 VS-电源轨看起来非常嘈杂、尤其是来自 VS-的锯齿信号、我想弄清楚该噪声是来自太阳能电池还是生成这些电源的器件。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    电源轨上的噪声与源器件有关。 5V0 由 LMR51610XFDBVR 降压稳压器生成、–5V0 由 LM2776DBVR 开关电容器逆变器生成。

    我还包括在下面的电路板上测量的太阳能电池输出。

    通过电子板输入连接器测量 CELL_P 太阳能电池正输出。 交流耦合模式下的示波器探头。

    通过电子板输入连接器测量 CELL_N 太阳能电池负输出。 交流耦合模式下的示波器探头。

    通过 C62 电容器测量 CELL1_P INA851 正输入。 交流耦合模式下的示波器探头。

    测量 C59 电容器上的 CELL1_N INA851 负输入。 交流耦合模式下的示波器探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bekir、

    您是否能够为 INA851 提供更干净的外部电源、以查看这是否是导致您在输出端看到噪声的原因?  

    您是否看到您在此处展示的太阳能电池产生的波纹? 我不确定太阳能电池和 INA851 之间的滤波器是否将其滤除。  

    此致、

    Robert Clifton