This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857 Spice 模型

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA858, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564030/opa857-opa857-spice-model

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件: OPA858TINA-TI

工具/软件:

我在 LTSpice 中使用 OPA857、收到有关器件内悬空节点的错误:

错误:节点 U2:I0:i5:I19:1:102 悬空并连接到电流源 G:U2:I0:I5:I19:1:RA
错误:节点 U2:I0:i5:I19:1:302 悬空并连接到电流源 G:U2:I0:I5:I19:1:RC

U2:i0:i5:V0:缺少值、假设为 0V @直流
U2:i0:i5:v1:缺少值、假设为 0V @直流
根据.tran 选项、跳过瞬态分析的运行点。
忽略空引脚电流:Ix (U2:ctrl)

Spice 模型是否存在问题、例如缺少模型定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     是的,在将此网表导入 LTSpice 时,这是一个已知错误。 发生这种情况的原因是用于创建模型的电流源需要直流接地连接、而 LTSpice 不会自动添加。 我们可以通过添加非常大的接地电阻来修复此误差、以便为仿真提供直流接地路径以进行编译。

     这里有两个线程存在相同的问题、并通过调整网表得到了修复:  

    1. https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1371174/opa695-opa695-pspice-file-seems-broken#
    2. https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060033/opa835-error-in-spice-model#

     因此、需要调整 OPA857 网表来添加两条红色线:  

    EA 101 GNDF 1 GNDF 1.
    GRA 101 102 值={V(101,102)/1e6 }
    CA 102 GNDF 1e3.
    EB 1 1a 值={V (102、GNDF)}

    R1000 102 0 10MEG

    E1 VO VI 1a GNDF 1.
    C2 VDD VSS 10P
    结束

    G2 GNDF 3 VSS GNDF{GPSRRN}
    R2 3 4{RPSRRN}
    L2 4 GNDF{LPSRRN}

    EC 301 GNDF 3 GNDF 1
    GRC 301 302 值={V(301,302)/1e6 }
    CC 302 GNDF 1e3.
    ED 3 3a 值={V (302、GNDF)}

    R2000 302 0 10MEG


    E1 VO VI 值={V (1a、GNDF)+ V (3a、GNDF)}
    C3 VDD VSS 10P
    结束

    谢谢您、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sima,我尝试添加这些行,但我仍然得到错误消息:

    错误:节点 U2:I0:i5:I19:1:102 悬空并连接到电流源 G:U2:I0:I5:I19:1:RA

    U2:i0:i5:V0:缺少值、假设为 0V @直流
    U2:i0:i5:v1:缺少值、假设为 0V @直流
    根据.tran 选项、跳过瞬态分析的运行点。
    忽略空引脚电流:Ix (U2:ctrl)
    将 TSEED 更改为 9.76563e-011

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     lib 文件中似乎还有另外 102 个节点:我添加了另一行:

    R3000 102 0 10MEG

      下面随附了经过编辑的.lib 文件:

    e2e.ti.com/.../opa857.lib

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这似乎解决了问题。  但 OPA858 也有类似的问题。  事实上、大多数 TIA 模型似乎存在相同的问题。  您能看一下 OPA858 吗:

    错误:节点 U1:I0:I21:102 悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I21:RA
    错误:节点 U1:I0:I19:1:102 悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RA
    错误:节点 U1:I0:I19:1:302 悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RC

    U1:i0:vprobe1:缺少值、假设为 0V @直流
    U1:i0:vprobe2:缺少值、假设为 0V @直流
    .op 点的直接牛顿迭代成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我很高兴解决了这个问题。 是的、这是转换为 LTSpice 时的常见问题。 我们建议将 TINA-TI 或 PSpice for TI 用于我们的仿真模型。

     要修复 OPA858 网表、您可以包含相同的行:

    R1000 102 0 10MEG
    R2000 102 0 10MEG
    R3000 302 0 10MEG

     所附的是经调整的网表。

    e2e.ti.com/.../2553.OPA858.LIB

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟器仍然在抱怨,现在关于一个单一的矩阵。  您能否提供完整的更新模型?  也许我没有将这些添加的电阻器放在子电路中的正确位置。  我添加了 R1000、R2000 和 R3000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     感谢您试用。 我在最后一个回复中附加了.lib 文件、该文件是否适合您?

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、它不起作用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、当我将电源电压更改为 5V 时、它是有效的。 但该器件的额定电压仅为 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      感谢您的更新。 OPA858 的额定电压高达 5.25 建议最大电压、而 OPA857 的额定电压高达 3.6 建议最大电压。 OPA858 应仍在 3.3V 电压下工作。 这可能是转换为不同于我们推荐的仿真器 (TINA-TI 或 PSpice for TI) 的仿真器、或者违反器件的输入/输出规格、因为它与 OPA857 不同。

    此致、
    Sima