This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:OPA690 — 说明上面和下面的各行以及下面两个元件之间的区别

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575455/opa690-opa690---explain-the-lines-above-and-below-the-letters-and-the-difference-between-the-two-components-below

器件型号:OPA690


工具/软件:

您好、

您能否解释一下字母上方和下方的行是什么意思?  

以下两个组件之间有何区别?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     这是生产日期代码的二进制版本。 它显示它们是在不同的日期生产,因此不同的批次。  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供生产日期代码和批次解码器的二进制版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     您可以在此处找到解码器示例:  SN74LVC1G3157:二进制代码标记 

    谢谢、

    Sima