This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:放大器电流检测 QUSION

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577393/ina181-amplifier-current-detection-qusion

器件型号:INA181


你好。

当我使用电流检测芯片 INA181A2IDBVT 时、第五个引脚的基准引脚使基准电压增加了 0.1V 至 0.2V、从而导致我报告的基准电压从 1.6V 变为 1.8V。 所以我不明白为什么会发生这种情况?这是一个示意图。

40b197c6060d6aeb13c8b821bda55b2f.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该误差是由由 R83/84 组成的分压器引起的。 如果要减少误差、电阻器值应减小。 但是、这将导致额外的功率耗散。 如果您确实想要消除误差、而不会消耗大量电流、可以在分压器后添加一个缓冲器。

    本应用手册中、您将找到更详细的说明。 表 6-1 是 INA181A2 的类似用例示例。

    此致

    广