This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:从 INA131BP 替换

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, INA819, INA818, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576569/ina114-replace-from-ina131bp

器件型号:INA114
主题中讨论的其他器件:INA821INA819INA818INA333

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

INA131BP 已停产。

那么、是否有任何使用 INA131AP 或 INA114BP 来补充 INA131BP 性能(例如最差电压等)的电路设计?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    客户是否有兴趣从 PDIP 改用表面贴装器件? 这将有助于为他们打开更多选项。

    与 INA131BP 相比、INA114BP 实际上没有大得多的最大失调电压。 差异仅为 0.5uV、增益为 100V/V  

    与 INA131BP 相比、INA114BP 中失调电压漂移的差异更为显著。  

    您是否希望通过数字或模拟来排除失调电压?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的答复。

    感谢您的答复。

    由于 INA131BP 已投入大规模生产、因此具有同等性能(失调电压,漂移等)的引脚兼容 PDIP 器件会是理想的选择、但我还没有在 TI 找到这种器件。 如果您对表面贴装器件有任何建议、请告知我。 INA818、INA821 或 INA819。

    仪表放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    另外、INA131AP 也具有“图 2. 输出失调电压的可选修整。“ 该电路是否能够将失调电压调整为 50uV、相当于 INA131BP? 这需要更改电路板、因此我认为使用较新的 INA8xx 会更实用。

    ...

    您说:

    您是否希望通过数字或模拟来排除失调电压?

    →数字是指  通过 ADC 采集数据后失调电压的呼吸、而模拟是指使用外部模拟电路进行失调电压修整、如图 2 所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    PDIP 是一种传统封装、与其他器件相比、没有多少客户持续使用。 我们的新器件往往会完全跳过 PDIP。  

    客户是否在使用高电压? 如果它们使用高达 5.5V 的电源电压、INA333 是一款不错的器件。  

    替换任何仪表放大器的主要问题是输入共模电压与输出电压之间的关系会有所不同。 通过查看 INA818 与 INA131BP、您可以看到它们的输出范围与共模电压间的关系相似、但略有不同。 取决于客户的输入共模范围是多少以及所需的输出。

    INA131BP INA818

    强烈建议查看 模拟工程师计算器、 根据具体情况进行验证。  

    [quote userid=“221405" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576569/ina114-replace-from-ina131bp/6075912

    您是否希望通过数字或模拟来排除失调电压?

    →数字是指  通过 ADC 采集数据后失调电压的呼吸、而模拟是指使用外部模拟电路进行失调电压修整、如图 2 所示?

    [/报价]

    图 2 显示了一个更手动的模拟过程、其中有一个电位器可以调整 REF 引脚、使输出处于所需电压的任何位置而没有失调电压。  

    数字解决方案有时需要在系统启动期间让 ADC 读取 0V 测量值、查看它从零开始是如何关闭、然后通过代码进行调整以将其考虑在内。 当然、并非所有系统都能做到这一点。 这只是另一种选择。

    此致、

    Robert Clifton