This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662EVM:DRV8662EVM 存在问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574712/drv8662evm-problems-with-the-drv8662evm

器件型号:DRV8662EVM


工具/软件:

您好: 
我在使用您的某个器件 (DRV8662EVM) 时遇到问题。 根据数据表的第 3.3.3 节“外部模拟输入模式“、如果您使用外部模拟源(正弦波)、则需要进行一系列更改。
我使用选项 B 进行了这些更改。这不起作用。 我在下面附上了图像。

我已将来自源的波形输出和波形输入的图像连接到 EXTIN+和 EXTIN-输入。(5V - 10kHz) 


我附上了 DRV8662 输出的波形图像。 
 
它不放大输入信号;它甚至会使其降低。

我希望你能帮到我。

此致、 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我明白了。 对于快速测试、能否切换回 MSP430 控制并查看类似的输出示波器图像?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在安装了电阻器的情况下对该器件进行了标准测试、因而运行良好。 您知道问题可能是什么吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ekain:

    悉尼已离职、但很快就会回来、很快就会提供反馈。  

    此致、

    Sebastian