This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:Sch 回顾

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576273/lm358b-sch-review

器件型号:LM358B


工具/软件:

尊敬的团队:  

请问您是否支持在 SCH 下面查看? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、

    该电路是系列标准运算 AM 配置、我没有看到任何问题。  下面是我查看但未检查的事项的摘要。

    1. 我检查的主要内容是稳定性。  直接在运算放大器的输出端放置一个 100nF 电容器通常会导致其振荡(变得不稳定)。  该问题的解决方案之一是在运算放大器输出和容性负载 (R3007) 之间放置隔离电阻。  当然、选择足够大的隔离电阻来使电路稳定非常重要。  1k Ω 选项非常合适。  因此、不会出现稳定性问题。
    2. 我还看了反馈电容器的选择。  100nF 与我 通常期望的值相比、似乎很大。  该电容器将电路的带宽限制为 f = 1/(2*PI*RF*100nF CF)= 1/(2*PI*51k*100nF)= 31Hz。  如果您需要 31Hz 的带宽、可以使用此电容器、但这似乎是低带宽。   
    3. 同相输入端的 1k 电阻器 (R3005) 仅用作保护器件。  我认为添加保护电阻器是不错的、因此我认为这是一个不错的选择。  我之所以提到这一点、只是因为您可能对此电阻器有其他目标。  如果将其添加为保护设备、则表示我同意该选择。

    希望这对您有所帮助。  艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢艺术! 它有很多帮助!