This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339B:欠驱动延迟

Guru**** 2688235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577034/lm339b-underdrive-delay

器件型号:LM339B


您好的团队、

当欠驱动电压为 12V 时、此器件的延迟时间会增加多少?

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota-San、

    似乎我们没有这些数据、但如果这与您有关 TLV181x/TLV182x 的其他文章有关、我预计它在传播延迟方面不会具有相同的欠驱灵敏度。