This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA337:具有单端输入的 INA337

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576107/ina337-ina337-with-single-ended-input

器件型号:INA337


工具/软件:

您好、先生、

我想 使用具有单端输入和 0.75 增益以及 5V 单电源的 INA337 仪表放大器。
如果我将+通道单端输入(传感器单端输出)和 — 通道连接到 GND、您是否认为这会导致任何错误。
此外、为了提供 0.75 增益、R1 = 400k、R2 = 150k、是否恰当?
RO 和 Co 是输出滤波器、但 C2 与 R2 并联是抗混叠滤波器?
图 1 单电源运行表背后的 C2 逻辑是什么?
没有关于电源电流的信息。我是否接受静态电流作为工作电源电流?

提前感谢您的支持
此致
Semih Senyuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Semih:  

    您能解释一下您的应用的输入和输出范围是多少吗?

    RO 和 Co 用作抗混叠滤波器、因为它可以确保滤除来自内部电路的自动校正噪声。 与 R2 和 C2 的组合会限制带宽、因此在选择这些值时、务必了解您的应用能够在带宽、噪声和稳定时间方面承受的折衷。  

    静态电流将 与 工作电源电流相同。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ A 范围将为 0.625 - 4.375。我 İnput 使增益为 0.75x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Semih:  

    在这种情况下、INA337 应与上述输入以及 R1 和 R2 一起工作。  

    此致、
    Ashley