This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:需要立体声、每通道 5W、具有"DC 音量控制"特性

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575921/tpa2008d2-need-stereo-5w-per-channel-has-dc-volume-control-feature

器件型号:TPA2008D2


工具/软件:

尊敬的先生:  

请提出建议

需要立体声、每通道 5W 功率并具有“直流音量控制“功能

音频放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通过直流音量控制、您是指改变音量的外部电压电平吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、  

     数据表标题中显示了类似 TPA2008D2 的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请查看此设备。  

    https://www.ti.com/product/TPA3002D2

    这是一个 9W 立体声设备、但这是我们唯一具有类似功能的其他设备。