This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:电流检测放大器选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, OPA835, INA303, DRV8311, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567821/ina303-current-sensing-amplifier-choice

器件型号:INA303
主题中讨论的其他器件:OPA835DRV8311、INA301、INA181

工具/软件:

我尝试在第一个涉及包含电流感应功能的电机驱动器的设计中来回穿梭。 此设计适用于工作电压为 3.3V 的电池供电设备。 我的电机是一个小型云台式电机、我打算以 3.3V 电压运行、我估计它将消耗 0.1-0.4A 范围内的电流。 我想我想以至少 20kHz 的 PWM 运行、但最好加快速度、以避免可能对宠物造成干扰的开关频率。 可能是 25-40kHz(中心对齐 PWM)?  

我一直在消耗大量 TI 信息材料、试图总结如何设计用于低侧三分流器电流检测的 ADC 前端放大级。 特别是、我发现本文内容非常丰富:

https://www.ti.com/lit/ug/tiducy7/tiducy7.pdf

但是、我不清楚为什么该设计中指定了两个不同的器件 (OPA835 和 INA303)。 我很好奇是否有人能为我详细说明? 比如、为什么在三分流器设计中我不选择三个 OPA835?

我注意到 INA303、它的 IQ 对于电池供电设备来说似乎很高。 我很好奇、是否有更合适的低功耗设计选择? 恐怕、因为我还处于学习阶段、我还不能很好地了解在此用例中搜索器件时要优化哪些参数。  

(我熟悉 DRV8311、它在器件中集成了此功能。 这很有吸引力,但我对探索低功耗选项很好奇,也只是想了解如何批判性地考虑这一点)。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您发送编修。  

    INA303 是一款独特的器件、它提供窗口比较器功能和放大器输出。  

    如果您在运行期间知道您的电流范围、这对于使用两个 ALERT 输出来确保您的电流在此范围内运行非常有用。  

    如果您只需要过流检测、那么我想说 700µA 最大电流可以选择 INA301。  

    我可以围绕 INA303 帮助您解决设计问题、具体来说是因为我的团队负责电流检测放大器。  

    我还详细介绍了使用不同类型的放大器进行电流检测 的优缺点:采用不同类型的放大器进行电流检测|视频|德州仪器 TI.com

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、非常感谢您。 我找到了这个视频系列、确实非常有用!

    我的问题并不是关于 INA303 — 在提问时,TI 论坛 软件需要/强制我指定一个产品,但我的实际问题本质上更笼统 — 我想征求有关选择适合低功耗应用的器件的建议。  

    虽然 DRV8311 是我正在考虑的一个很有吸引力的选择、 但我不清楚 DRV8311 是否适用于电池供电的小型便携式玩具用例(这也是我的用例)。 我正在与 ST 专为低功耗应用而设计的 STSPIN233 进行权衡。 它的 I_STANDBY 为 10nA、这非常吸引人、并且运行时功耗低。

    但需要将其与 3 个电流感应放大器配对。 我无法了解如何充分设计适用于小型电池供电便携式装置的放大级。  

    例如、如果我考虑 INA181、我会看到它的功耗比 STSPIN 的功耗高很多、实际上其中 3 个远远超过 DRV8311 的功耗。 我还在学习如何权衡所有这些因素,也许我的想法是错的。 但如果我说得对、将低功耗驱动器与 3 个 INA181s 配对使用似乎有点愚蠢(INA303 具有更高的功率要求)。  

    但我的信心很低,我在这一点上“好“,这就是为什么我来问我可能错过了什么。 是否有适合小型便携式电池供电设备的电流感应放大器值得您推荐。 我是不是对这里的错误感到困惑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的跟进。

    对于我们的低功耗器件、它们通常不具有集成比较器、下面提供了这些低功耗器件的链接: 模拟电流检测放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    我知道你是从一个角度出发,你想保持尽可能多的权力。  

    我建议您确定您的系统要求、包括电池容量。  

    在这个论坛上,我们可以帮助您的最简单的方法是,如果您将您的问题划分为专注于特定的产品。  

    例如、我会  在您的帖子中发布一个问题、链接 www.ti.com/.../tiducy7.pdf 以询问有关系统的任何问题。  

    了解所需的系统修改并确定电池供电系统的系统要求后、它将简化您的 DRV 和 INA 问题。  

    这样做可以帮助我解决您的 INA3xx 相关问题、还可以在您有要求时帮助您找到合适的器件。  

    希望您理解并谨致问候、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我理解我同时问了几个问题。 我想我希望在搜索器件方面有所帮助、因为我对此相对较新、坦率地说、对于以前从未做过的人来说、关于电流检测的视频系列有点复杂。 我很感激它的存在...我想我需要、我不知道、观看几次、看看我是否可以用我的头绕过我原本想思考的许多约束/方面。 对于不是 电流感应放大器专家的人来说、它非常密集。  

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请随时从视频中提出任何问题,我在此提供帮助:)

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好;

    我很难理解如何计算(或估算)运算放大器或检测放大器的稳定时间。 我很好奇、德州仪器是否有任何可逐步推进此流程的资源? 我想我知道它会受到压摆率和带宽的影响、它取决于放大器输入端的步长。 但我想通过一个明确的示例来了解如何执行这些计算(最终,我想了解我的采样时间预算是什么以及它与我的 PWM 频率的关系)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的跟进。  

    我相信本 TI 高精度实验室运算放大器系列: 高精度实验室系列:运算 放大器|德州仪器 TI.com 中提供了大量有用信息

    您是否已经观看过这些视频和测验?

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    (我意识到这是此主题的次要内容,但是:我可以要求修复播放机上这些视频的“隐藏字幕“按钮吗? 该按钮当前并不实际禁用字幕 — 相反,它会将视频弹入/弹出浏览器窗口、这似乎是一个错误。 隐藏式字幕通常直接叠加在文本或公式上,这些文本或公式对查看很有用,但不能,因为标题文本放在顶部,并且目前我无法看到禁用此功能。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的反馈。 我会将此转发给我们的数字营销团队、尝试解决此问题。  

    我希望视频能回答您的问题:)

    此致、  

    Joe