This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:未获得 8.2 增益

Guru**** 2768915 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC0311D, AMC0330D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579981/amc1301-not-getting-8-2-gain

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC0311DAMC0330D

您好:

我们使用 AMC1301 来放大输入电压、因为该放大器具有 8.2 的固定增益。 但在实际测试中、AMC1301 仅放大 4 倍、而不是 8.2 倍。

我附加了原理图屏幕截图。 请告知我们、我们的设计是否存在任何问题。

image.png

为了验证从 AMC1301 获得的增益大小、我们在中获取了相应的读数 C753 (AMC1301 的输入)和 C1747 (AMC1301 的输出)。 例如、如果我们获得 C753 时为 100mV 意味着、AT C1747 我们只能四处走动 400mV

我们的设计是否正确? 问题可能是什么?

此致、

Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    VOUTP-VOUTN 之间的电压应该是 100mV 输入电压的 8.2 倍。  在 C1747 上、您测量的是 R736、R734 和 R2310 分压器上的电压、该分压器将电压减半。  R2310 电阻器的用途是什么?

    此外、该器件适用于电流检测应用。  它具有较低的输入电压范围和较低的内部阻抗。  当您尝试在高阻抗电阻器而不是低阻值分流电阻器上测量时、低阻抗会导致增益误差。

    我建议改用我们的一个电压检测器件。  我们最近发布了用于电压检测应用的 AMC0311D/R/S 和 AMC0330D/R/S 器件。  它们还提供单端和比率式输出版本、无需使用您用于差分至单端转换的 INA。

    谢谢。