This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:输入失调电压/增益的热特性

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575141/ina186-q1-thermal-characteristics-for-input-offset-voltage-gain

器件型号:INA186-Q1


工具/软件:

您好团队:

我的客户想确认以下 3 件事。 您能检查一下吗?

1.在数据表中、失调电压为 Vos:+/–50uV(最大值)。 该最大值是否以–40°C ~+125°C 为单位?

2. 在数据表中、增益误差例如:+/–1%(最大值)。 该最大值是否以–40°C ~+125°C 为单位?

3.在 A1 器件中、典型增益为 25V/V 我知道、 每个 IC 都有不同的变化、例如 24.9V/V。 在同一 IC 中、除了热条件外是否有任何变化。 这意味着它与线性度有关。  

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Youhei、

     在数据表中、增益误差例如:+/–1%(最大值)。 此最大值是否以–40°C ~+125°C 为单位?

    如 EC 表上方所述、数据表中的 Vos 和增益误差在 25C 下定义

    [quote userid=“559039" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575141/ina186-q1-thermal-characteristics-for-input-offset-voltage-gain 在 A1 器件中、典型增益为 25V/V 我知道、 每个 IC 都有不同的变化、例如 24.9V/V。 在同一 IC 中、除了热条件外是否有任何变化。 这意味着它与线性度有关。  [/报价]

    IC 的增益误差取决于温度和频率、增益误差漂移决定增益随温度的变化。
    如果我误解了您的问题、请告诉我。

    此致、

    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的回答。 我知道这些值是在 25°C 下定义的。

    您能分享最差的 Vos 以及 –40°C ~+125°C 的值吗?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Youhei、

    数据表中未定义 Vos 以及–40°C -> 125°C 时的 eg、因此意味着在这些温度下未对器件的这些参数进行表征。 但是、要找到近似的计算值、您可以使用误差工具并更改至所需的温度、以找到相应的 Vos 和增益误差。

    e2e.ti.com/.../Current_5F00_Sense_5F00_Amplifier_5F00_Comparison_5F00_and_5F00_Error_5F00_Tool_5F00_INA186.xlsm

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的支持!

    此致、

    Youhei