This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA740B:将 SDA/SCL 连接到 A0/A1

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1578288/ina740b-connecting-sda-scl-to-a0-a1

器件型号:INA740B


您好、

我们的客户有关于将 SDA/SCL 连接到 A0/A1 的问题。
根据判断、MSB 需要额外的 100ns 保持时间。
我理解这意味着在 MSB 的 t (HDSTA) 中额外插入 100ns。
这是正确的吗?
另外、此操作是否仅在启动条件后才需要?
重新启动条件后是否也需要?

向处理器的外设 I2C 总线添加延迟似乎有点困难。 是否有任何使用 TI 微控制器/处理器的实现示例?

如果 A1/A0 与固定的 VS 和 GND 一起使用、是否通过 0 欧姆以外的电阻将它们作为上拉/下拉进行连接存在任何问题?
客户担心将信号输入引脚直接连接到电源线。
如果可能、提供 A1/A0 内部方框图会很有帮助。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    -仅当将地址引脚连接到 SDA 而不是 SCL 时,才需要额外的 100ns 保持时间。 需要将 100ns 保持添加到 t (HDDAT) 中、因为这与 MSB 相关。 需要为每个 t (HDDAT) 添加这个 100ns。

    -在您的 I2C 外设接口中,应该有一个设置,您可以更改以调整 t (HDDAT) 时间。 我建议发布有关您所使用的特定微控制器的 E2E 文章、相应的团队将了解并能够为您提供帮助。

    -使用上拉电阻器连接到 VS/GND 没有问题。  

    -我们无法提供 A0/A1 的内部框图。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly-san:

    感谢您的支持。

    此致、

    Hiroshi