This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:高侧电源关闭时提供输入电压保护

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579658/amc1350-protection-from-input-voltage-while-high-side-supply-is-off

器件型号:AMC1350


您好、

我有一个信息、其中 当器件关闭(即 VDD1 关闭)时、AMC1350 的模拟输入电压可能存在。

数据表指定了绝对最大值 ±15V 的模拟输入电压、VDD1 无任何基准电压、
以及±10mA 输入电流。  
这是否意味着、即使 VDD1 关断、将输入限制到 10mA 应该对于器件来说是安全的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JS:

    有关模拟输入限制、请查看 AMC1350 数据表的第 7.3.1 节。