This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151:数据表中电气特性的典型值

Guru**** 2824865 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579361/tlv9151-typical-value-of-electrical-characteristics-in-datasheet

器件型号:TLV9151


您好、

我对数据表中电气特性的“典型值“(典型值)有一些疑问。

首先、在 TLV9151 的数据表中、第 7.3.8 节介绍了如何从高斯分布中推导典型值的方法。 与 CMRR、带宽、噪声一样、其典型值等于均值 (µ);与 Vos 一样、典型值等于均值加上一个标准偏差(Δ µ+Σ)。 我的第一个问题是:该方法或典型阀的标准是否只适用于该产品 (TLV9151)、或者该产品是否可用于 TI 的所有放大器产品?

其次、如果上述方法适用于放大器产品、我们可以将结论扩展到数据表中的最小值/最大值。 µ、µV 电压的 µV 值和最大值 (TLV9151 中为 125 μ V 和 750 μ V) 等于 µ Δ V +Σ 和 Δ V + 6 Σ。 我的第二个问题是:如果最大值等于 µ+ Xsigma、如何确定 X 的值? 它是否与生产阶段的工艺或筛选测试等任何条件有关?

第三、在测试阶段、我们需要大量产品来查看一些指数、如失调电压、然后我们可以将测试结果绘制到分布直方图中、如下图所示。 在这张照片中、我们可以看到它涉及 15642 个样片、但在其他数据表中、它不是那个数字。 我的第三个问题是:在测试阶段需要多少个样本来充分表征失调电压等指标的分布? 是否有一个标准规定了测试大规模生产的放大器产品所需的最小采样量?

感谢您的澄清。 期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅 此 E2E 获取您的问题的答案。

    此致、
    嘉莉