This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2142:关于数据表更新

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576014/tle2142-regarding-datasheet-update

部件号:TLE2142


工具/软件:

尊敬的团队:

在 TLE214x 系列的最新修订数据表(SLOS183E-1997 年 2 月–2025 年 7 月修订)中 、与之前的数据表更新相比、开关特性下的参数稳定时间、最大输出摆幅带宽和总谐波失真加噪声值发生了变化。 请确认最近对器件进行了更改、或者是否有关于器件性能的任何更新?

此致、

Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Balu、

    TLE2142 器件最近经历了工艺变更 — 可在此处找到与 TLE2142 相关的 PCN 。 数据表更新反映了器件性能的变化。 如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好嘉莉,

    感谢您的答复。

    很抱歉反应迟来了!!!

    了解这些更改、但我有以下疑问

    1.零件是否有物理上的变化?

    2.这些变化是新的,还是只更新数据表,还是我们必须研究零件性能有什么变化?

    此致、

    Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balu:

    器件经历了设计和流程变更、因此器件在物理上有所不同。 但是、数据表更新应反映器件性能的任何更改。 如果您对某个特定规格感兴趣、我可以为您提供特定数据。

    此致、
    嘉莉