This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151:数据表中电气特性的典型值

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579360/tlv9151-typical-value-of-electrical-characteristics-in-datasheet

器件型号:TLV9151


您好、

我对数据表中电气特性的“典型值“(典型值)有一些疑问。

首先、在 TLV9151 的数据表中、第 7.3.8 节介绍了如何从高斯分布中推导典型值的方法。 与 CMRR、带宽、噪声一样、其典型值等于均值 (µ);与 Vos 一样、典型值等于均值加上一个标准偏差(Δ µ+Σ)。 我的第一个问题是:该方法或典型阀的标准是否只适用于该产品 (TLV9151)、或者该产品是否可用于 TI 的所有放大器产品?

其次、如果上述方法适用于放大器产品、我们可以将结论扩展到数据表中的最小值/最大值。 µ、µV 电压的 µV 值和最大值 (TLV9151 中为 125 μ V 和 750 μ V) 等于 µ Δ V +Σ 和 Δ V + 6 Σ。 我的第二个问题是:如果最大值等于 µ+ Xsigma、如何确定 X 的值? 它是否与生产阶段的工艺或筛选测试等任何条件有关?

第三、在测试阶段、我们需要大量产品来查看一些指数、如失调电压、然后我们可以将测试结果绘制到分布直方图中、如下图所示。 在这张照片中、我们可以看到它涉及 15642 个样片、但在其他数据表中、它不是那个数字。 我的第三个问题是:在测试阶段需要多少个样本来充分表征失调电压等指标的分布? 是否有一个标准规定了测试大规模生产的放大器产品所需的最小采样量?

感谢您的澄清。 期待您的答复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhm Tang、

    1. 如   TLV9151 中所述、典型值是输入失调电压 (VOS) 等零点中心参数的平均值+ 1 标准偏差。  请注意、Vos 称为零中心、因为 Vos 的理想值为零、分布中心通常接近于零。  对于 IQ 等非零中心参数、典型值为平均值。  此统计方法适用于 TI 的所有器件。   
    2. 最大值和最小值是 测试值。  在测试过程中、任何超过最大值的器件都将被丢弃。  我们的所有器件都在发货前经过测试。  最大限值可以设置为任意数量的标准偏差。  例如、我们可以将最大值和最小值设置为 ±3 Σ。  这意味着 99.7%的总体处于最小/最大限值范围内、我们会丢弃 0.3%的器件。  我们通常不会在那里设置最大限值、因为我们不想丢弃器件。  请记住、 我们将测试数据表规格表中的大部分规格、因此、如果我们对所有参数设置严格的限值、就会丢弃许多器件(即,良率较差)。  因此、我们确定 X 的方式实际上是一个财务决策。  我们平衡了客户对严格规格的需求与潜在的收益损失。
    3. 通常使用来自多个不同晶圆批次的数千个器件来生成用于设置典型规格的分布。  大多数参数都是在标准最终测试程序中进行测量的、因此该数据是使用相同的最终测试系统收集的、该系统会验证每个发运的器件。  一些较旧的产品没有那么大的样本量。  应检查数据表中的直方图以了解分布的形状和分布情况。  大样本量不仅用于获得典型规格的良好数字、还用于确保将来不会出现产量问题。  请记住、如果我们没有充分地描述分布、我们可能会在生产测试中产生大量的产量损失。

    此致、艺术