This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:输入失调电流漂移

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579058/lm324-input-offset-current-drift

器件型号:LM324


当 LM324 数据表将“输入失调电流漂移“规定为 10pA/ C 时、是否应将其视为+/-图或仅视为+图、即通常情况下、除非明确说明、否则温度系数应始终视为+/-?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward

    1. 失调电流漂移的前面应有一个+/-符号。  抱歉、您的数据表有疏忽。  我们应该始终说明极性、但有时会被忽略。
    2. 您并未明确提问、但以下是此器件偏置电流规格的说明:
      1. 此电路具有 PNP 输入晶体管 、而不会消除偏置电流。  这意味着偏置电流始终为负值、因为偏置电流是晶体管的基极电流。
      2. 偏置电流失调是输入晶体管中的失配。  这种不匹配是确定性的。  也就是说、您无法预测哪个输入晶体管具有更高的 IB。  因此、 IO 为正或负。  在数据表中正确标识了这一点。
      3. IO 的方向可以是正、也可以是负、因此漂移也可以沿任一方向流动。  您无法预测在较高的温度下、两个输入晶体管中的哪一个会具有较高的 IB。
    3. 通常、IB 和 IO 在高温下会变得更糟。
    4. 运算放大器失调电压和偏置电流限制 详细介绍了 IB 和 Vos。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术

    感谢您的答复。 我想一般情况下,除非明确说明,否则不带符号的 tempco 参数应始终被视为正数和负数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward

    是的、您回答正确。  

    此致、艺术