This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0330S:REFIN 电压范围

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0330S, AMC0311S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579423/amc0330s-refin-voltage-range

器件型号:AMC0330S
主题中讨论的其他部件: AMC0311S

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447069/amc0330s-q1-refin-voltage-reference Saleh 主题中、“VREFIN 引脚应在理想情况下介于 1.25V 和 VDD 1.25V 之间。 “

但在数据表中、它列为 0-VDD2、甚至在第 8.2.2.2 章中有一个 REFIN 连接到 GND 的示例。

那么哪一个适用呢?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    单端输出隔离式放大器有两种类型。

    a) 比例式(可变增益)

    b) 固定增益

    它们都具有 REFIN 输入引脚、但工作方式不同。  

    对于 AMC0330S 器件、REFIN 引脚可接受数据表-> VREFIN = 0 至 VDD2 中所述的电压。

    不过、该放大器 双极 +/–1V 范围的输入。 如果将 REFIN 接地、则无法检测输入端的负极性、因为输出会削波。

    这就是为什么 Saleh 建议使用 1.25V 至 VDD 1.25V 的原因、因为它可以在两极性上实现全输出摆幅而不会发生输出削波。

    如果您只需要单极器件、则 AMC0311S 是 0 至 2V 输入。

    希望这对您有所帮助。

    此致、Jiri