This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:TPA3112D1PWPR 外部扬声器连接器 3A 公差是否足够?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1578770/tpa3112d1-tpa3112d1pwpr-external-speaker-connector-3a-tolerance-enough

器件型号:TPA3112D1


尊敬的先生:  

 

每个引脚的 TPA3112D1PWPR 3A 公差是否足够?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我认为这取决于您的扬声器的输出功率以及您要使用的连接器引脚数。

    流经引脚的总电流应高于扬声器的峰值电流

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    这是一个  20W/W/ 4Ω 扬声器。  

    连接器 J2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果调优适合扬声器电源、我认为电流将小于 3A、因此我认为可以使用具有 3A/引脚功能的连接器。

    但您提到了 3A 容差、这是什么意思? 你能解释一下吗?

    BR、

    Wenbin