This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:Linux 驱动程序

Guru**** 2766405 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1570472/tas5815-linux-driver

器件型号:TAS5815


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户希望在 Linux 系统中使用 TAS5815、您能帮助提供驱动程序代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    请告诉我内核版本。 例如 5.15.xx、不要忘记内核的次要版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shenghao:

    内核版本为  5.15.xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    你没有回答我的问题。

    到目前为止、内核 5.15 的最新次要版本是 5.15.193。 我想知道是 193 还是其他?

    请让客户访问内核代码基础文件夹中的 Makefile。 请参阅以下快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shenghao:

    版本为 5.15.148

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我将 在 9 月 30 日之前关闭此主题、并通过 tidriver 发送电子邮件将代码链接及其指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以知道在哪里可以获得驱动程序代码吗? 我的内核版本是  6.1.128.谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、  

    tidrive.ext.ti.com/.../44a3f155-a8d4-46c0-9cb0-73aa25487dc3

    访问代码: 2uV3S、BE

    请创建一个新主题。 谢谢。