This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2323:通过 RRIO 运算放大器实现 1Vrms

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809, OPA2323, OPA323, LM7705, OPA320, TLV9051, OPA322, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1578365/opa2323-achieving-1vrms-with-rrio-opamp

器件型号:OPA2323
主题中讨论的其他器件:PCM1809OPA323LM7705OPA320TLV9051OPA322TLV9061

您好的团队、

我对使用 RRIO 运算放大器并获得 1Vrms 以用于音频应用有疑问。

ADC (PCM1809) 需要 1Vrms 单端输入、共模必须为 1.414V。 不会有交流耦合、而直接连接直流偏置(共模电压)。

我担心、运算放大器的最小电压摆幅将接近 1V。

  • OPA2323 是否可以实现这一点?  
  • 下图是否合理?

image.png

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    任何运算放大器(包括称为轨到轨输出的运算放大器)都不会在输出端一直摆动到其电源轨、因为这只有在输出晶体管中没有电流时才能实现;但是、输出晶体管中没有电流意味着运算放大器以开环方式运行。 因此、您可能不使用 3.3V 单电源将输入偏置在 VCM = 1.414V、因为 1Vrms 意味着其振幅将为 1.414V、因此将输出驱动至接地、如上所示。  

    对于 OPA323、为了在输出线性范围内运行、10k 等轻负载所需的最小余量为 100mV — 见下文。

    因此、为了避免接近负电源时出现失真、您必须执行以下任一操作:

    1.将最大输入电压降低到 0.93Vrms、因此最大振幅为 1.314V(因此,Vout 在地电平以上保持 100mV)

    2.将 VCM 增加到 1.514V

    3.使用 100mV 或更高的负电源(请参阅 LM7705 负电荷泵)。

    在电路实现方面、要使输出与输入具有相同的幅度、必须使用反相 (G=1) 或同相配置 (G=1)。

    我建议您使用 OPA320 而不是 OPA323 以获得更低的失真 — 如下所示。

    e2e.ti.com/.../OPA320-inverting-vs-non_2D00_inverting-configuration.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marel:

    感谢您的回答。 这是我想要的确切信息。 我将与 ADC 团队讨论可接受的 VCM。

    遗憾的是、OPA320 不符合预算。 我假设 OPA2323 是 LV 模式下具有最宽摆幅 (RRIO) 的秘诀。 您能否确认?

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最便宜的是 TLV9051 和 TLV9061、但如果您需要 20MHz 的 GBW、我强烈建议您使用 OPA322 而不是 OPA323。