This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859:外露焊盘问题(跟进)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA859, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577692/opa859-exposed-pad-question-followup

器件型号:OPA859
主题中讨论的其他器件: OPA855

最近、我询问在双电源应用中、OPA859 外露焊盘是否可以接地。 答案是否、EP 必须连接到负电源轨。 我担心负电源耦合到反相输入(采用普通反相配置的 OPA859)上的残余噪声。 但是、应该允许使用电阻器(例如 1mig)将 EP 连接到 VS-、并使用电容器(例如 10n)去耦到 GND 以过滤 VS-噪声、对吗?

此致

直到

PS(抱歉,“后续问题“按钮似乎不起作用 — 它向我发送了一个常规支持页面)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、直到:

     则不需要在 EP 中添加这些额外的组件。 与 OPA855 EVM 类似、VS-处的滤波应该足够大:

      而且,不用担心,这也起作用!

    谢谢!
    Sima